This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:ADuM4135的 ISO5452 PIN2PIN?

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725628/iso5452-is-iso5452-pin2pin-of-adum4135

器件型号:ISO5452

大家好、

   ADuM4135的 ISO5452 PIN2PIN 吗? 我发现它们是不同的。  

   正栅极驱动电压输出和负栅极驱动电压输出进行交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    感谢您对我们的司机的关注、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。
    ISO545x 系列是 TI 等效产品、它在功能、参数方面是直接替代产品、但引脚排列有所不同、正如您所指出的那样、只需稍微返工电路板即可解决。

    我们在什么应用中尝试替换此器件?

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、

    "只需稍微返工电路板即可解决问题。"的含义是什么。
    应用是电机驱动器-伺服
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    很抱歉、造成混淆、我是说对原理图/PCB 板进行了少量修改。
    此系列器件是替换此竞争对手器件的最佳选择。

    如果您在查看原理图和/或如何在应用中充分利用我们的器件方面需要帮助、请告知我们。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮、或者您可以随时联系我们以获取更多问题。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    在深入研究这一点之后、ISO5452实际上可用作竞争器件的直接替代器件、只需在 OUTH 和 OUTL 之间维持相同的栅极电阻值即可。

    谢谢。  

    此致、

    -Mamadou