This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:后跟 SN75DP130

Guru**** 2927420 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726175/hd3ss215-followed-by-a-sn75dp130

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件: SN75DP130

大家好、我正在尝试为支持 USB 切换的 DisplayPort 制作一个三通道、2至1多路复用器。  (基本上是一个键盘/视频/鼠标、它可以在2台计算机之间切换 DP 和 USB、因为计算机驱动3台显示器、所以我需要通过3个 DisplayPort 链路切换。 USB 端口为3.0、具有6个下行端口  

我的问题是 DisplayPort 模块:我使用 HD3SS215 (我不想使用214的 microbga 封装,因为它使我的板太贵)作为多路复用器,然后使用 SN7575DP130作为均衡器/转接驱动器。 多路复用器中将有3组这类器件。 (6个传入 DP、3个传出 DP)

由于传入信号已经进行电容耦合(信号离开计算机时与此类似):多路复用器如何获得其共模电压? 它是否从 sn75dp130的上拉电阻器中获得?

我是否需要在多路复用器和 SN75dp130之间的差分对上添加电容器?

以下路径对我来说是合乎逻辑的:

DP 输入连接器-> MUX -> SN75DP130 ->电容器-> DP 输出连接器。 这将获取从75DP130输入到多路复用器的共模。

或者、我是否应该这样做:

DP 输入连接器->电容器-> MUX -> SN75DP130 ->电容器-> DP 输出连接器。 (由于信号已进行电容耦合,因此看起来不符合逻辑)

或这个

DP 输入连接器->电容器-> MUX ->电容器-> SN75DP130 ->电容器-> DP 输出连接器。 (看起来不符合逻辑,因为现在多路复用器没有共模电压)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    假设信号已经电容耦合、则为 DP 输入连接器-> MUX -> SN75DP130 ->电容器-> DP 输出连接器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 这就是我想的。 但我想在旋转电路板之前先确定。

    谢谢