This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:RP 总线上无 USB2.0数据

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726082/tps65981-no-usb2-0-data-on-rp-bus

器件型号:TPS65986

您好!

我正在使用 TPS65981进行设计、在通过 RP 总线获取 USB 2.0数据时遇到问题 电流设置如下:TPS65981EVM D+/D-线路连接到 FTDI USB 转 SPI 测试板、我通过 USB-C 电缆将 TPS65981EVM 连接到我的 PC、无法通过 TPS65981看到 FTDI 芯片。

我认为我的固件可能存在一些问题。 随附了从 TPS65981应用程序自定义工具配置的项目。 我的项目中是否有任何异常情况会导致此问题?

谢谢、

Jon

e2e.ti.com/.../TPS65986_5F00_Sample.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    只能通过 FTDI USB 转 SPI 测试板上的 micro-USB 连接器访问 FTDI。 由于未连接 USB 数据线、FTDI 不会通过81EVM 上的 USB-C 端口进行枚举。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们能够在 Linux 中看到 TPS65981EVM 和 FTDI 板之间的有效数据、但它断开连接、仅识别65981。 由于初始传输存在某种连接、因此似乎很快就会消失。 我还可以通过将 USB2.0闪存驱动器连接到 RP_P 和 RP_N 来重现此问题 闪存驱动器的指示灯将亮起大约一秒钟、然后熄灭、我在 Windows 中收到一条错误消息、表示我的 USB 设备出现故障。

    您以前是否见过此类问题? 您是否有解决此问题的技巧?

    感谢您的帮助、
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    如果是这种情况、我建议仅启用 USB RP 并禁用 USB EP 和 USB 告示板。

    这将确保内部 USB 多路复用器始终处于活动状态。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric