This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:IBIS-AMI 模型中的 VSADJ 引脚功能

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725802/tmds181-vsadj-pin-function-at-ibis-ami-model

器件型号:TMDS181

您好!

我知道 TMDS181具有 VSADJ 引脚来调节输出电压摆幅。 那么、我们是否可以在 IBIS-AMI 模型中使用此函数? 如果可以、请告诉我如何在 IBIS-AMI 模型中使用此函数。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sonoki-San

    请让我看看这款车型、并尽快回复您。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sonoki-San

    查看该模型、模型中没有 VSADJ 控制。

    谢谢
    David