This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:自动 RX 检测

Guru**** 2522290 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725853/ds80pci102-auto-rx-detect

器件型号:DS80PCI102

您好!

我们的客户使用 DS80PCI102时有疑问。

它具有两种自动 RX 检测功能。

客户应采用哪种方式?

它是否关心功耗?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、
    这取决于应用需要检测远程 RX 的速度。 默认自动检测模式-每12ms 测试一次-通常由其他客户使用。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。
    我知道这取决于检测时间的要求。

    谢谢、
    Naoki Aoyama