This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:信号检测功能

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725851/ds125br111-signal-detect-function

器件型号:DS125BR111

我们的客户使用 DS125BR111时、有一个基本问题。

它具有信号检测功能。

客户应在何时使用它?

数据表中提到了"仅用于调试目的"。

什么类型的调试?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    例如、在尝试调试链路故障时可以使用此方法。 或者测试具有不同损耗特性的不同电缆。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。
    我将对信息进行反馈。

    谢谢、
    Naoki Aoyama