This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422替代封装

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726071/tusb422-tusb422-alternate-package

器件型号:TUSB422

我对 TUSB422感兴趣、但我在 MIL/Aero 应用中、无法使用 SnAgCu 焊球封装、重新对50%的器件进行焊球是疯狂的。 在其他封装中是否有此产品的发展蓝图? RSE 套件将是完美的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    目前发展蓝图中没有任何内容、但如果我们获得大量机会、这可能随时发生变化。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Brian。

    遗憾的是、在2-3年的时间里、我的生产运行总数将仅为大约10k。 我怀疑手机制造商会想要不同的包装。