This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:VBUS 开关

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TPS2041C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725390/tusb320lai-vbus-switch

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TPS2041C

大家好、

我的客户考虑将 TUSB320LAI 用于 DRP (双角色端口)应用。
 当 VBUS 开关的系统仅需要500mA 拉电流(USB2.0)应用时、是否可以将 TPS2041C (0.5A、低电平有效)用于 VBUS 开关?

我认为这是可以使用的、但我想在情况下确认。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    许多 USB 器件不兼容、消耗的电流超过500mA 的规格限制、因此我建议尽可能提高额定电流、以实现最大互操作性。 但是、否则、该部分是可以的。
    此致、
    Brian