This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:驱动25MHz 和80MHz LVDS 至50 Ω 同轴电缆

Guru**** 2520200 points
Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725536/ds15ba101-drive-25mhz-and-80mhz-lvds-to-50-ohm-coax-cable

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件: DS15EA101

尊敬的:

我想确认一下、我可以使用 DS15BA101缓冲器将25MHz 和80MHz LVDS 时钟驱动到长度可能为2m 至10m 的50 Ω 同轴电缆上。

您是否还能确认 DS15EA101可以实现相反效果。

感谢你的帮助。

此致、

Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    当然、这是可能的。 请注意、由于 DS15BA101是一款100欧姆差分驱动 器、因此您的10m 电缆应具有尽可能小的偏斜。 为了提供抖动极低的时钟、偏斜和电缆质量至关重要。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的确认。

    此致、

    Romain