This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 认证

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725912/tusb8041-usb-certification

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042

您好、我们想了解我们可以将什么 USB 标识应用于我们的产品-您能不能建议您是否已将 TUSB8041器件提交并通过针对超高速 USB 产品的 USB-IF 测试程序?

该部件是否是经过认证的 USB 3.0产品?

此致、

Phil Cherry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    是的、TUSB8041有一个 USB 标识。 您可以在以下位置查看 USB 徽标: www.usb.org/.../view

    请注意、自从 TUSB8041发布以来、USB 3.x 规范已进行了一些细微的编辑、因此、如果您想在最终产品上获得 USB 标识、我们建议您使用包含这些更改的最新 USB 集线器(TUSB8042/43/44)。

    此致、
    JMMN