This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:测试设置问题

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725908/tusb2077a-test-setting-question

器件型号:TUSB2077A

尊敬的先生:

客户希望强制 TUSB2077A 发送接收到的信号、无论 TUSB2077A 是否识别该器件。

意味着接收什么、然后发送什么、即使 它无法识别器件。

我们可以将 TUSB2077A 设置为此模式吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    不可以、这是 TUSB2077A 无法实现的。

    此致、
    JMMN