This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:强制载波检测断电

Guru**** 2780875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725480/lmh1297-force-carrier-detect-power-down

器件型号:LMH1297

您好!

关于《LMH1297编程指南》(文献编号:SNAU204C)、
第7页提到断电。
(3.3强制载波检测断电)

通过使能引脚断电和"强制载波检测断电"功能是否相同且功耗相同?
我们希望确认最适合降低功耗的断电设置。


此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itabi 您好!

    为了降低功耗、使能引脚的功耗将更低。 强制载波检测断电强制信号检测关闭、这将关闭 CDR。 使能引脚完全关闭器件、包括信号检测、CDR 和驱动器。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢你的答复。

    我们是否可以通过寄存器控制来建立与使能引脚相同的断电功能?
    如果可能、您能告诉我们寄存器的设置吗?


    此致、
    itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itabi 您好!

    通过寄存器、我们可以使用强制省电模式。 这些是寄存器 Config_IO 0x00[5:3]。 要强制采用省电或断电模式、请设置 Config_IO[5:3]=3'B111。

    此致、、、Nasser