This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIR1000:IrDA SIR 模块解决方案回顾

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIR1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725930/tir1000-irda-sir-module-solution-review

器件型号:TIR1000

尊敬的团队:

如果我们直接将 TBS652 IrDA SIR 模块(如附的数据表所示)连接到 TIR1000的 IR_RXD/IR_TXD 端口、您可以帮助检查是否存在任何问题?  

e2e.ti.com/.../Vishay-tfbs4652.pdf

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    查看两个器件的 Vil 和 Vol、看起来它们应该是兼容的。 我看不到将这两者结合使用的任何问题。

    谢谢、

    -Bobby