您好!
我的客户对 DP83848有疑问。
[问题]
您能告诉我一个合规性测试的寄存器模式吗?
我指的是以下内容。
- 应用报告《如何配置 DP838xx 进行以太网合规性测试》(SNLA239A)
->但我认为应用手册 P.13中的"Register in (注册)"和 DP83848的"Register (注册)"不对应。
-用于合规性模式的 E2E 其他线程'DP.83848位流'
->是否仅对添加0x00和添加0x1F 感兴趣? 默认值以外的其他值?
<100 BASE-TX>
上升和下降时间、抖动
(应用手册 SNLA239A)->(DP83848)
寄存器0x001F = 0x8000 ->添加0x0000? =默认? //复位 PHY
寄存器0x0000 = 0x2100 ->将0x0000 = 0x2100 //将 DUT 编程到100Base-TX 模式
寄存器0x0010 = 0x5008 ->添加0x0019? =默认? //将 DUT 编程为强制 MDI (MDIX)模式
寄存器0x0009 = 0xBB00 ->添加? =? //测试模式5.
寄存器0x0024 = 0x0480 -> ADD? =? //输出测试模式到所有通道
-差分输出电压、信号幅度对称、波形过冲
(应用手册 SNLA239A)->(DP83848)
寄存器0x001F = 0x8000 ->添加0x0000? =默认? //复位 PHY
寄存器0x0000 = 0x2100 ->将0x0000 = 0x2100 //将 DUT 编程到100Base-TX 模式
寄存器0x0010 = 0x5008 ->添加0x0019? =默认? //将 DUT 编程为强制 MDI (MDIX)模式
寄存器0x0009 = 0xBB00 ->添加? =? //测试模式5.
寄存器0x0024 = 0x0480 -> ADD? =? //输出测试模式到所有通道
(E2E 其他主题)
寄存器0x001F = 0x2407
但寄存器0x001F =保留。 没关系吗?
-占空比失真
(应用手册 SNLA239A)->(DP83848)
寄存器0x001F = 0x8000 ->添加0x0000? =默认? //复位 PHY
寄存器0x0000 = 0x2100 ->将0x0000 = 0x2100 //将 DUT 编程到100Base-TX 模式
寄存器0x0010 = 0x5008 ->添加0x0019? =默认? //将 DUT 编程为强制 MDI (MDIX)模式
寄存器0x0009 = 0xBB00 ->添加? =? //测试模式5.
寄存器0x0024 = 0x0480 -> ADD? =? //输出测试模式到所有通道
(E2E 其他主题)
寄存器0x001F = 0x2406
但寄存器0x001F =保留。 没关系吗?
-回损
(应用手册 SNLA239A)->(DP83848)
寄存器0x001F = 0x8000 ->添加0x0000? =默认? //复位 PHY
寄存器0x0000 = 0x2100 ->将0x0000 = 0x2100 //将 DUT 编程到100Base-TX 模式
寄存器0x0010 = 0x5008 ->添加0x0019? =默认? //将 DUT 编程为强制 MDI (MDIX)模式
寄存器0x0009 = 0xBB00 ->添加? =? //测试模式5.
寄存器0x0024 = 0x0480 -> ADD? =? //输出测试模式到所有通道
<10 base-T>
-链路脉冲
(应用手册 SNLA239A)->(DP83848)
寄存器0x001F = 0x8000 ->添加0x0000? =默认? //复位 PHY
寄存器0x0000 = 0x2100 ->将0x0000 = 0x0100 //将 DUT 编程到10Base-T/Te 模式
寄存器0x0010 = 0x5008 ->添加0x0019? =默认? //将 DUT 编程为强制 MDI 模式
- TP - IDLE、MAU、内部、带 TPM 的抖动、不带 TPM 的抖动、 差分电压、谐波含量、共模电压、回波损耗、共模抑制
寄存器0x001F = 0x8000 ->添加0x0000? =默认? //复位 PHY
寄存器0x0000 = 0x2100 ->将0x0000 = 0x0100 //将 DUT 编程到10Base-T/Te 模式
寄存器0x0010 = 0x5008 ->添加0x0019? =默认? //将 DUT 编程为强制 MDI 模式
很抱歉给您带来麻烦、但如果您能告诉我们有关注册的信息、我将不胜感激。
此致、
Kaede Kudo