This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:在 CDP-SDP 自动开关模式下、电流无法达到1.5A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725476/tps2549-q1-current-can-not-achive-1-5a-in-the-cdp-sdp-auto-switch-mode

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549

你(们)好  

我们将 TPS2549模式设置为 CDP-SDP 自动切换模式并插入电话、发现电流保持在400mA。

我们已经尝试过 iPhone 6、小米、oppo 和其他器件、电流约为400mA。 根据手册、我们可以支持高达1.5A 的 CDP 模式。

我想问您的是、这是因为我们的芯片不支持某些移动电话、或者我们的芯片需要配置 μ?

 e 一些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Melina、

    您的原理图看起来正常。 我们的部件可以支持您提到的所有电话。 我认为原因应如下:
    1.智能手机侧电压太低、原因应该是电缆压降或线路压降。
    2、接地电阻过高、会导致器件 CDP 握手失败或无法识别枚举信号、从而使器件在 SDP 模式下工作。

    要进行调试、您需要监控 VBUS、DP、DM 上的电压。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------
    请单击绿色的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。