This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:晶体老化规格要求

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725315/dp83822i-crystal-spec-requirement-for-aging

器件型号:DP83822I

您好!

是否有人可以告诉我、可与 DP83822搭配使用的晶体的驱动强度要求是什么? 我们可以使用1-100uW 表面贴装小型晶体吗?

谢谢你

此致

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhosh、

    我们发现、驱动电平极低、如10uW、可能会出现抖动问题。

    建议使用 DP83822在100uW 或更高的功率下运行晶体。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速回复。 您能告诉我这款晶体是否可以接受吗?  www5.epsondevice.com/.../tsx3225.html

    此致

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    该晶体正常。 我建议将负载电容 CL 指定为15pF 或更高、以便与 DP83822配合使用。

    此致、