This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PRST 引脚行为

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725472/xio2001-prst-pin-behavior

器件型号:XIO2001

您好!

 

我对 XIO2001的/PRST 引脚行为有疑问。

 

现在、我有一个 XIO2001器件可能已损坏或存在某种缺陷。

然后、我必须研究该器件会发生什么情况。

 

在该器件中、即使在/GRST 失效后、/PRST 引脚也永远不会变为高电平。

 

那么、我的问题是、在/GRST 被置为无效后、/PRST 引脚是否会变为高电平而不会采取任何操作?

或者是否需要采取任何额外的措施使/PRST 引脚变为高电平?

我想知道是否有任何条件使/PRST 引脚变为高电平。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、

    我相信,在 GRST 升高之后,如果没有采取任何行动,PRST 也不会升高。 请参阅第27页数据表中关于 PRST 声明的一种方式的引述。

    '当偏移3Eh 处的桥控制寄存器中的位6 (SRST)被置为有效时(请见桥控制寄存器)、桥接器将 PRST 端子置为有效。 SRST 位中的0会使 PRST 端子无效。"