Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
我对 XIO2001的/PRST 引脚行为有疑问。
现在、我有一个 XIO2001器件可能已损坏或存在某种缺陷。
然后、我必须研究该器件会发生什么情况。
在该器件中、即使在/GRST 失效后、/PRST 引脚也永远不会变为高电平。
那么、我的问题是、在/GRST 被置为无效后、/PRST 引脚是否会变为高电平而不会采取任何操作?
或者是否需要采取任何额外的措施使/PRST 引脚变为高电平?
我想知道是否有任何条件使/PRST 引脚变为高电平。
此致、
OBA