This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF388:TTL 输出

Guru**** 2909920 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724643/ds90cf388-ttl-output

器件型号:DS90CF388
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们正在调查双 LVDS 至 TTL 解决方案、我们看到 DS90CF388是类似的功能解决方案。

我们想知道、如果我们只需要单个 TTL 输出、是可行的吗?

如果是,如何设置?

如果没有、TI 是否有其他解决方案可以满足我们的规格?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    这是可能的、但我相信您错过了一半的显示内容(奇像素或偶像素)、我不相信您在这里的意图。

    如果您愿意改为执行双 DSI 转 TTL、则可以执行以下操作:

    SN65DSI85 -> DS90CR288

    具体取决于您的分辨率和像素时钟频率要求。 SN65DSI85支持双路 DSI 转单路 LVDS、然后您可以使用 DS90CR288桥接至单路 TTL 输出。

    此致、
    I.K.