This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:应用配置定制工具多路复用器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725662/tps65987d-app-config-customization-tool-mux

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:HD3SS460

我正在尝试按照 TPS6598x 应用定制工具的用户指南进行操作,并有几个问题,但现在,我将只从一个问题开始:

 

当我设置一个新项目时、它会引导我通过几个对话框;不确定该项目的用途。 我们使用的超高速数据控制器/多路复用器是 TI HD3SS460、此处不提供该选项。 我用谷歌搜索了 Alpine Ridge 和 Titan Ridge、他们指的是 Intel Thunderbolt 控制器、因此我认为 None 是正确的答案。

你们可以确认吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    没错、在这种情况下、答案是"无"。 然后、您可以进入 I/O 配置寄存器、并将 GPIO 配置为 HD3SS460多路复用器的正确事件。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric