This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:关于 Tx 和 Rx 交流耦合

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB1002A, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724790/tusb1044-about-tx-and-rx-ac-coupling

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TUSB1002ATUSB1064

大家好、

 

我知道图36中的 Tx 和 Rx 交流耦合电容是串联电容

因此、总电容(从 UTX1P/N 到 DTX1P/N)为110nF、总电容(从 URX1P/N 到 DRX1P/N)为132nF。

我的理解是否正确?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideo-San

    TUSB1044是一款具有独立 RX 和 TX 的线性驱动器。 电容不是串联的。 UTX 和 DTX 为220nF、URX 为220nF、DRX 为330nF、如图36所示。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    根据我们的客户、主机 IC 具有电容限制。

    因此、他们希望知道每个信号线路的总电容。

     

    我知道总电容(从 UTX1P/N 到 DTX1P/N)为110nF、总电容(从 URX1P/N 到 DRX1P/N)为132nF。

    因为 TUSB1044支持“USB 3.1 ECN Rx AC 耦合电容器选件”。

     

    [“USB 3.1 ECN Rx AC 耦合电容器选件”注释]

     

     

    [我的图片]


     

    而且、我了解 TUSB1002A 和 TUSB1064与 TUSB1044相同。

    我的理解是否正确?

     

    很抱歉让您感到困惑。

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideo-San

    请参阅下面的完整 USB 连接图。

    根据 USB 3.2规范、USB 信号线路的总电容为75nF-265nF。

    对于 TUSB1002A、TUSB1044、TUSB1046和 TUSB1064、它们都是线性驱动器、因此转接驱动器两侧的电容(红色和绿色)相互隔离。 因此、在主机和 TUSB1044之间以及 TUSB1044和器件(红色电容)之间、TX 和 RX 上的电容均为220nF、规格范围为75nF-265nF。 有些器件将具有100nF 而不是220nF、这仍在规格范围内。

    在两个 TUSB1044之间、我们有另一组绿色总电容。 这是1/220nF (TX)+ 1/330nF (RX 可选)= 132nF、在75nF-265nF 规格范围内。 如果 RX 上没有可选的330nF 电容、则总电容为 TX 线路上的电容、即220nF。 某些系统在 TX 上具有100nF 而不是220nF、如果 RX 上有330nF 的可选电容、则总电容为1/100 (TX)+ 1/330 (RX)= 76nF。   

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您提供详细信息。

    感谢您、我理解这一含义。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    Kanemaru