This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS36C278:差分输出电压与输出电流间的关系

Guru**** 2929340 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725248/ds36c278-differential-output-voltage-vs-output-current

器件型号:DS36C278

 您是否有 DS36C278TM 图形等显示差分输出电压与输出电流间关系的信息?  其他485收发器数据表通常包含此信息(例如 SN65HVD485E 图2)、但我在 DS36C278TM 数据表中找不到此信息。  此部件不是 LTB、但我想将此方面与将来可能的更换部件进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正:"器件现在是 LTB"而不是"器件不是 LTB"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    是的、这是一个已停产的器件。 在我检查时、很遗憾我无法从内部或分销商处获得任何样片。 如果您有的话、您能将它们发送给我吗? 我将为您执行测量。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    不幸的是、我不知道这条曲线。 我们最接近的信息是 VOD 规格、它为几个不同的负载电阻值提供差分输出电压。 (由于指定了电压和电阻、因此这些数字可以用输出电流而不是负载电阻来表示。)

    最大