This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:eDP 输出与无源 DP 转 HDMI 适配器兼容

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725631/sn65dsi86-does-edp-output-compatible-with-passive-dp-to-hdmi-adapters

器件型号:SN65DSI86

客户必须将 MIPI 视频信号转换为 HDMI、但我们的组件无法直接执行此转换。 因此、建议使用 SN65DSI86将 MIPI 转换为 eDP 、然后使用无源适配器 eDP 转 HDMI。 如果源设备是 DP++、似乎是可能的、但我在 DS 上看不到任何有关它的信息。

提前感谢您的反馈。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jean-Jacques

    SN65DSI86不支持 DP++、它支持 eDP 和 DP。 要从 eDP 转换到 HDMI、您需要一个协议转换器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、感谢您的超快反馈。 因此,如果不支持 DP++,是否意味着客户必须使用我们可以在网上轻松找到的活动 DP 到 HDMI 适配器? 我没有检查这种自适应器内部有什么,如果它只是电平转换器,或者确实有一些视频处理....
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jean-Jacques

    如果是 DP++到 HDMI、那么电平分流器就足够了、通常这些都标记为无源电缆。 对于 DP 到 HDMI、您需要一个协议转换器、将 DP 数据包数据转换为 HDMI 流数据、这通常是 DP 到 HDMI 有源电缆。

    谢谢
    David