This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:sn65dsi83问题

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725534/sn65dsi83-sn65dsi83-questions

器件型号:SN65DSI83

您好、Sirs、

我们可以在测试模式下显示 LCD。 但使用 DSI 输入将会闪烁。

有没有关于这个问题的建议?

H/W 环境:  

ARM 基座 SoC 4通道 mipi + DSI83 EVM + 1280*720 LCD 面板(24 bpp)(format2)

DSI_CLK 为190MHz,突发模式,LVDS_CLK 为63MHz  

CHA_LVDS_TRM 200欧姆是否正确?

下面是 DSI_TUNER 工具设置。

提前预订!

e2e.ti.com/.../CSR15.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    请首先浏览故障排除指南中的调试过程、查看您是否可以解决问题: www.ti.com/.../slla356.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的! 我已经验证了。

    此链接2.4.1显示了有关线时间的信息

    这是否意味着 DSI 源需要设置正确的线时间以与面板线时间匹配? 太棒了!

    www.ti.com/.../slla332b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    是的、没错。

    此致、
    I.K.