This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:SN75176B 引脚过载

Guru**** 2906200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725339/sn75176b-sn75176b-pin-over-stress-level

器件型号:SN75176B

CTMR 想知道 SN75176B 接口 A 到 B/A 到 GND / B 到 GND 的最大额定值或过载级别,以明确 出现故障问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    A 和 B 端子相对于接地所支持的绝对最大电压范围为-10V 至+15V。如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大