This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIR1000:16XCLK 的要求

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725538/tir1000-the-requirement-of-16xclk

器件型号:TIR1000

尊敬的团队:

根据规格、我们似乎需要向16XCLK 提供1.843MHz 时钟信号、但我不确定该时钟信号是否 同步。

时钟是否需要与主机(CPU 或 MCU)的内部 UART 时钟同步?

请提供建议。

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jim、

    16x 时钟不需要与 UART 同步、它是异步的。

    "时钟是否需要与主机(CPU 或 MCU)的内部 UART 时钟同步?"


    谢谢、
    -Bobby