This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:I2C 时钟低电平时间技术规格问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725355/tca9544a-i2c-clock-low-time-spec-issue

器件型号:TCA9544A

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TCA9544APWR 的 tscl 存在测试问题。

我们的测量值为1.22us、低于数据规格1.3us。

我们想知道这个值是由9544控制吗? 还是 PCH?

您能否与我们分享如何解决此问题的经验?

谢谢!!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    Tlow 和 T HIGH 是指由主器件而不是从器件控制的时钟。 TCA9544A 不应影响低电平时间。

    应通过软件完成修复。

    谢谢、

    -Bobby