This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981板载编程?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725428/tps65981-tps65981-programming-on-board

器件型号:TPS65981

我购买了 TPS65981EVM 板。 从我已阅读的参考文档中、我使用"Application Customization Tool"将闪存固件添加到 TPS65981 (闪存1MB)。 但是、当闪存 EVM 固件(以及自定义固件)时、我会遇到以下问题:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vo Hong:

    刷写映像时、是否已将桶形插孔连接到 TPS65981EVM? 通常、如果闪存验证失败、则 SPI 闪存芯片未通电。 我建议仔细检查您的连接并检查闪存的电源。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric