This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:传播延迟

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724700/max3232e-q1-propagation-delay

器件型号:MAX3232E-Q1

[ MAX3232E-Q1 ] 传播延迟

您好!

没有传播延迟的最大规格。
这是否意味着我们的器件可能具有超过标准的较大传播延迟?
您是否有任何最大 值指示?

此外、标准中是否存在传播延迟规格?



谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    今天是美国的假期、但我们明天回来后将再次入住。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    田一郎

    RS232标准中没有传播延迟规格。 因此、我们不会将其最小值和最大值放在数据表中。 遗憾的是、我们也没有描述它的特征。 您对应用中的传播延迟是否有任何特定问题? RS232是一种点对点通信、其中延迟通常不是很关键。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hao!