This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:SN75DP126是否能够支持高达4K2K@30Hz 的分辨率?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724979/sn75dp126-sn75dp126-can-or-not-support-resolution-up-to-4k2k-30hz

器件型号:SN75DP126

尊敬的 Sirs:

数据表中提到的支持大于1920×1440的分辨率和1080p HDTV 深彩色分辨率。

我是否可以知道 最高可支持4K2K@30Hz 的分辨率?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henry

    凭借8位色深、4K2K@30Hz 是每通道3G、SN75DP126可以支持它。

    谢谢
    David