This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130 VOD/预加重设置

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724597/sn75dp130-sn75dp130-vod-pre-emphasis-setting

器件型号:SN75DP130

大家好、

SN75dp130默认可以旁路输入? (00–电压摆幅电平0 (默认值)、 00–预加重电平0 (默认值))

还是应将其设置为 VDO:LEVEL1、预加重级别0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason

    DP130不会旁路输入。 电压摆幅电平0和预加重电平0表示 DP130对信号施加标称340mVpp 和0dB 预加重。 您可以从510mVpp 的电压摆幅电平1开始。

    由于 DP130是具有自身摆幅和预加重电平的限幅转接驱动器、因此 DP130摆幅和预加重电平的实际值可能与源摆幅和预加重电平的实际值不同。

    谢谢
    David