This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:如何定义 P0~P7

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725103/pcf8574a-how-to-define-p0-p7

器件型号:PCF8574A
主题中讨论的其他器件: TCA9554A

大家好、

我是否可以知道如何为 PCF8574A 定义具有输入/输出/高阻态模式的 P0~P7?

这是由寄存器设置的吗? 哪个寄存器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、
    该器件有一点独特、因为它没有用于配置端口类型(输入或输出)的寄存器、而是通过写入端口将其作为输出、并通过读取端口将其作为输入。 数据表中介绍了这一点。

    如果您正在寻找具有可配置端口设置的器件、不妨看看 TCA9554A。 我们还有其他几个8位 IO 扩展器、您可以使用它们来实现这些寄存器。 请参阅以下应用手册、该手册是选择指南。
    www.ti.com/.../slva787.pdf
    如果您对如何对 PCF8574A 或您选择的任何其他 IO 扩展器进行编程有具体问题、请告诉我。
    -Francis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事、默认状态设置为输出高电平、但具有一周上拉电流源、该电流源不是很开路、但仍然不是 Vcc 或接地的低阻抗。