This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:电缆长度

Guru**** 2923890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724703/tusb211-cable-length

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB212TUSB215

你(们)好

我在 E2E 网站上看到了类似的帖子。 但是我找不到我想知道的确切答案。  

此器件可支持多长的电缆? 是否可以支持5m 以上的距离?

如果不能支持超过5m 的电缆、是否有任何设备可以支持超过5m 的电缆? (TUSB212TM 或 TUSB215?)

此致、

本志本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我发现了一些与我的问题相关的帖子。 文章中提到的内容如下。

    e2e.ti.com/.../669615

    >TUSB211即使每5m 放置一次也不能支持20m 电缆,但 TUSB211可用于~8-10m 电缆。 但是、TUSB211不能考虑10m 内的直流损耗。
    >TUSB212可以支持10m 电缆,并会造成一些直流损耗。

    因此、我们可以说 TUSB211不支持超过10米的电缆、但可以支持8~10米的电缆。 是这样吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TUSB2xx 实施指南。

    也更喜欢使用 TUSB212、因为它比 TUSB211具有更好的性能。

    Brian

    e2e.ti.com/.../slla392_5F00_2xx_5F00_guide.pdf