This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:最高工作温度

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724601/tca4311a-max-operating-temperature

器件型号:TCA4311A

大家好、

我的客户目前在其设计中使用 NXP 的 PCA9511ADP、但正在寻找一个能够在更高温度额定值、大约95°C 下运行的引脚对引脚解决方案。 我看到了我们的 TCA4311A 与 NXP 器件引脚对引脚连接、但最高温度范围也为85摄氏度。 在95°C 下使用此器件或具有更宽温度范围的任何其他解决方案时、我们是否有任何测试结果?

谢谢!

此致、

Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    我们将检查 TCA4311A 的可用数据、并在本周晚些时候返回给您(请注意周一是美国假日)。 在这种情况下、是否需要直接替换 P2P?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    感谢您的快速回复。 非常期待数据。 是的、直接 P2P 是需要的、因为他们现在正在寻找混合源。

    BR、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alfred、

    通过查看我们的数据、我们很遗憾地发现、仅仅为了验证数据表中指定的85 C 最高环境温度、才对电气性能进行了表征。 我们认为、器件应保留超出此限制的功能、但性能将不再符合数据表限制(这可能会根据应用而出现问题)。 我们还建议将结温保持在125 C 以下、因为高于此值时、器件的可靠性可能会降低。

    最大