This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535 -针对输入模式的内置去抖?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724742/tca9535-tca9535---built-in-de-bouncing-for-input-mode

器件型号:TCA9535

在将此 IO 扩展器用作输入端口时、此硬件是否提供任何硬件内置去抖功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reny、您好!

    今天是美国的假期、但我们可以在明天回来办理入住手续。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reny、您好!

    该器件通过中断线路上的内部低通滤波器实现去抖。 这将确保只有当输入端口状态变化稳定在一个新值时才会生成中断。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大