This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30BA101:一个输入多个输出

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724654/ds30ba101-one-input-multiple-output

器件型号:DS30BA101

大家好、  

下面我有关于 DS30BA101的问题:

1.在下面的原理图中,输出是否应该 是两个差分输出,因为在原理图中,有四个单向单端输出? 。 我在下面的原理图中也没有找到 LMH0309模型。 与下图或 DS30BA101类似、输出端的每个差分端能否用作两个单端?

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    1)。 DS30BA101对原理图中所示的 R28使用100 Ω 电阻器(在原理图中为75 Ω)。

    2)。 DS30BA101具有 OUT=和 OUT-。 这些输出可用作两个单端75 Ω 电缆驱动器。 如果您需要四个单端输出、请查看 LMH0303。

    此致、Nasser