This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:关于 Tx 和 Rx 交流耦合

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724789/tusb1002a-about-tx-and-rx-ac-coupling

器件型号:TUSB1002A

大家好、

 

我知道图18中的 Tx 和 Rx 交流耦合电容是串联电容。

因此、总电容(从 Tx2P/N 到 Rx2P/N)为76.7nF、总电容(从 Tx1P/N 到 Rx1P/N)为50nF。

我的理解是否正确?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideo-San

    TUSB1002A 是一款具有独立 RX 和 TX 的线性驱动器。 电容不是串联的。 TX1为100nF、RX1为100nF、TX2为100nF、RX2为330nF、如图18所示。

    谢谢
    David