This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 SPI 和 I2C 时钟的 LVDS

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DS90LV012A, DS90LV001, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724469/lvds-for-spi-and-i2c-clock

主题中讨论的其他器件:DS90LV011ADS90LV012ADS90LV001SN65LVDS4

你好

    我们是否有用于 SPI 时钟(1.8V)和 I2C 时钟(3.3V)解决方案的 LVDS 驱动器/接收器? 谢谢你。   

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我们将检查此问题并返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于3.3V 信号、您可以使用 DS90LV011A 驱动器和 DS90LV012A 接收器。

    对于1.8V 信号、您可以使用 SN65LVDS4接收器;对于驱动器、您可以使用 DS90LV001 (LVDS 至 LVDS 缓冲器)、并使用简单的电阻分压器将 IN-输入偏置为0.9V、然后将1.8V 信号馈入 IN+。  这样、DS90LV001将用作1.8V LVCMOS 转 LVDS 驱动器。 请参阅随附的电路图。

    此致、

    相位