This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:ULQ2003A-Q1使用问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725102/ulq2003a-q1-ulq2003a-q1-use-question

器件型号:ULQ2003A-Q1

ULQ2003A-Q1 9引脚 COM CONNECT AIR,它是否可接受?有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    感谢您与 E2E 联系! 使用低侧开关(例如 ULQ2003A-Q1)为电感负载供电时、COM 引脚很重要。 当低侧开关与 GND 断开时、流经电感负载的电流会立即断开、从而导致电压尖峰(V =-L * di/dt)

    只要出现这种开关条件、连接 COM 引脚便会启用反激式二极管。 一旦电压开始增加、二极管就会正向偏置并为电流提供一条流动路径。  

                     

    谢谢、

    黄亚瑟