This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540DR P2P MAX14933ASE+T

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725158/iso1540-iso1540dr-p2p-max14933ase-t

器件型号:ISO1540

尊敬的团队:

我们是否有用于更改 MAX14933ASE+T 的 P2P 解决方案?

我只能发现 ISO1540DR 具有类似的性能、但不能找到 P2P (引脚对引脚)。

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    隔离式 I2C 功能仅需要大约8个引脚、如 MAX14933中所示、因此 TI 仅提供8引脚 I2C 器件系列- ISO154x。
    由于 ISO1540将提供比 MAX14933更好的空间优势、我相信人们更喜欢 ISO154x 而不是 MAX14933。

    客户在使用 ISO1540时还有其他问题吗? 请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao