This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E001:TPD6E001的动态电阻

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E001, TPD6E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724934/tpd6e001-dynamic-resistance-of-tpd6e001

器件型号:TPD6E001
主题中讨论的其他器件: TPD6E05U06

您好!

我正在尝试制作 ESD 保护产品的比较图。 在此图表中、我想添加动态电阻的数据。

遗憾的是、TPD6E001的数据表中没有动态电阻参数。 请提供此参数吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将为您研究这个、因为它是一个旧得多的部分。 在首页的数据表中、我们实际上推荐了一些替代方案。
    此外、如果您正在寻找6通道器件、我们专门提供了 TPD6E05U06
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    感谢您的快速回复。
    我明白了。 我将添加 TPD6E05U06、而不是 TPD6E001。

    再次感谢你的帮助。