This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:TPS2553D 电流限制输出行为

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724708/tps2553d-tps2553d-current-limit-output-behavior

器件型号:TPS2553D

你(们)好  

我的客户正在研究 TPS2553D 电流限制行为。 尽管电路未构建自动重试、但输出会短暂打开和关闭。 我们意识到数据表提到、一旦内部电流感应放大器过驱、它将暂时禁用内部限流 MOSFET。  

在客户应用中没有发现任何问题、但客户希望我们澄清 Vout 波形是否符合预期、以及采用此类机制的原因是什么。 您能帮您启迪吗?

测试条件:加载输出、直到超过电流限制和 Vout 波形被捕获、如下所示

此致
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、开尔文、

    输入电压和负载是多少?

    该波形看起来像热循环。 数据表中有一些波形。

    此致、

    Bob

    --------------------------------------------------------------------

    请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。