This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:连接 Raspberry Pi 计算模块4需要什么

Guru**** 2905230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188067/tusb7340-what-is-needed-to-interface-with-the-raspberry-pi-compute-module-4

器件型号:TUSB7340

大家好、

我们的板可将7340连接到计算模块4的 PCIe 端口、但 CM 似乎无法确认接口是否存在。  是否有人可以向我指出 Raspbian 操作系统的信息来诊断此接口故障?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:

     您是否有适用于  Raspbian OS 的 TUSB7340驱动程序?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复!  我可以从何处获取此驱动程序?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:

          您可能需要检查  Raspbian。 我们只有 Windows 驱动程序。

    此致

    Brian