This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:TIDM-1005原理图

Guru**** 2821375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185797/tss721a-tidm-1005-schematic

器件型号:TSS721A

你(们)好

您能否提供 TI TIDM-1005电路板的原理图供我们参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    看起来 TIDM-1005可能已从 TI.com 中删除、但我不太确定历史记录。 我将对此进行研究并返回给您。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    快速更新- TIDM-1005在大约一年半前停产。 我将尝试弄清楚我们是否仍有一些此类文档、但它似乎已正式停止支持。 我将在这里再次跟进我能找到的内容。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Danny

    感谢您的信息

    TIDM-1005介绍了 RS485协议到 MBUS 协议。 他是直接发送还是需要传输协议? RS485的 Tx 和 Rx 都是 UART 到 MBUS Tx 和 RX、它们是否可以直接连接到传输? 任何协议。 假设不考虑方向控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    请原谅延迟回复、因为 Danny 将在下周周二休假。  

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    感谢您在我缺席期间的耐心等待。

    RS-485和仪表总线都是半双工通信协议。 将 TX 连接到 RX 或者反之将有可能出现一个死锁情况。 这就是原始 TIDM-1005参考设计需要协议转换的原因。 根据我的初步调查、TIDM-1005实现了 MSP432P401R 来执行此转换。

    最棒的

    Danny