This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:应用问题

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188473/tusb8041-application-questions

器件型号:TUSB8041

您好、专家、

此器件是否支持 PCIe 接口? 如果是、什么是 PCIe 系列?  

要检查 DS、该器件 需要外部24MHz 晶体进行设计、如果客户使用25MHz 晶体、您有什么问题吗? 或者、我们能否从内部固件设置将25MHz 更改为24MHz?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    TUSB8041是 USB3集线器、无法支持 PCIe。  

    晶体必须是基波模式、负载电容为12pF - 24pF、频率稳定性额定值为±100PPM 或更高、不能支持25MHz、因为它超出了集线器要求。

    谢谢
    David