This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:热结壳特性参数(psi j-c)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188414/sn65lvds1-thermal-junction-case-characterization-parameter-psi-j-c

器件型号:SN65LVDS1

尊敬的 TI:

对于封装 SOT 23-5、采用°C/W 封装的 psi j-c (表征参数结壳)或 psi j-t (结-顶部)是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    Ψ JT 为9.6 μ ºC 我们没有此器件的 Ψ JC 信息。

    此致、

    Josh