This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:建议使用 TUSB1002ARGER VOD 线性范围和直流增益

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188411/tusb1002a-tusb1002arger-vod-linear-range-and-dc-gain-suggest

器件型号:TUSB1002A

CPU 转接驱动器(TUSB1002ARGER)在当前设计中的距离约为8英寸,您能不能建议 VOD 线性范围和直流增益设置,这在 USB3.2上是有用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于输入信号。  传入 VID 的增益应保持在小于或等于 TUSB1002A VOD 线性范围设置、以便 TUSB1002A 输出信号几乎与输入信号具有一对一的比值。

    您可以使用 CFG0/1 ="F"作为启动设置、

    谢谢

    David