This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:I2C SDA/SCL 下冲影响

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188256/pca9555-i2c-sda-scl-undershoot-impact

器件型号:PCA9555

您好!

客户报告 了 PCA9555中发现的 I2C SDA/SCL 下冲。 请参阅下面的客户说明和帮助评论。

 

需要您的支持来阐明在使用 TI PCA9555APW 时的观察结果。  

我们发现了从 FPGA 发送到 PCA9555APW 的 I2C 时钟、时钟信号伴随巨大的下冲信号。 工作电压为3.3V、但下冲看起来大约为0.8V~0.9V。

它是否会影响 I2C 信号的 PCA9555解码或 IC 可靠性? 下冲、I2C 相关信号的要求/规格是什么? 您能不能帮助确定规格。 和设计指导?

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保这不是测量伪差;使用接地弹簧代替使用振荡器探针的接地夹。

    如果电流不限制为20mA、则绝对最大额定值禁止低于−0.5V。 我不知道在这种情况下是否达到该电流。 我估计这是无害的。

    尝试降低 FPGA 引脚的驱动强度、或添加一个小型源端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    Clemens 在这里提供了一些非常好的注意事项。  

    请确保这不是来自测量设置中的伪迹。 Clemens 所指的 GND 弹簧看起来像这样:

    目的是切断由 o 示波器探针上通常存在的长电缆 GND 形成的 GND 环路。 由于电缆中的电感更小、GND 弹簧可实现更精确的测量。 电感越大、由于电压快速变化、我们将看到的二阶过冲(正如您在示波器捕获中看到的那样)就越多。  

    以下是需要遵守的绝对最大额定值、以确保器件在运行期间不会受到潜在损坏。 我怀疑与 Clemens 相同的是、由于这些下冲的电流范围达到+/- 20mA 这种不太可能的情况、该电压下冲可能是无害的、但我们仍然需要尊重这些 ABS。 最大额定值。  

    当您具有串联电感(来自电线/PCB 走线的电感)和分流电容(输入/输出电容/寄生电容)时、您实际上会有一个谐振电路。 驱动一个快速上升/下降信号将导致这个电路谐振。 最佳做法是在源极和负载之间添加阻尼电阻器、以帮助减少根据 Clemens 的建议您看到的下冲。

    此致、

    Tyler