This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:能否将 NC 引脚接地

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188198/p82b715-can-i-connect-the-nc-pins-to-ground

器件型号:P82B715

数据表显示引脚未在内部连接、但有时 NC 表示无连接、因此请勿使用。  为了使进入的 SDA/SCL 线周围的接地平面更好、我想将两个 NC 引脚接地。  这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    NC 引脚未在器件内部连接。 通常、这些引脚处于未连接状态、但器件将 NC 连接到 GND 不应出现问题。

    此致、

    Tyler