This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:SN65HVD232

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187190/sn65hvd232-sn65hvd232

器件型号:SN65HVD232

大家好、我在 我的设计中使用的是3.3V 的 SN65HVD232。 但 CAN 高电压 IM 将达到3.6V、而根据数据表、CANH 电压电平为2.45至 VCC。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此驱动器无法驱动高于其自身电源的电压。

    该数据包是否真的从 SN65HVD232发送? ACK 位表明总线上有多个收发器。

    收发器和测量位置的接地端是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vvn:

    由于 MLK 周末、请预计 TI 的回复将延迟到2017年1月1日星期二。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    总线上还有其它收发器。 测量接地与  SN65HVD232接地相同。

     SN65HVD232是否有可能出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vvn:

    由于 SN65HVD232由3.3V 电源轨供电、因此该器件无法生成3.6V 的电压。 该 CANH 电平在5V 供电收发器中更为典型。 您是否曾尝试断开 SN65HVD232节点与进行此测量的 CAN 总线其余部分的连接? 您还可以在示波器上找到由3.3V 收发器驱动的不同 CAN 帧、方法是捕获几次电压直到您看到正确的电压电平、或者如果可以访问 SN65HVD232的 TXD 信号、则通过触发该信号来实现。 确保该 CAN 节点具有要传输的数据、而不仅仅是一个无源侦听节点。  

    此致、
    Eric Schott